结果:找到"以太网交换机 光模块",相关内容1000条
- 长期接外包画板,安防,光纤,交换机行业
- 长期个人接外包画板,毕业了一直在这个行业里面,大大小小的板子在立创下单截止到21年12月已经有450余款样片单了,主要接触的芯片有台湾九阳家的IP175,ip178,ip179,ip101,ip1829,ip1826等等,瑞昱家的8305,8367,8370,8309,9301,9303,8218等等,marvell家的88e6110,88e6320,88e6190,88e6176等等,,还有一些管理芯片博通,vitess,高通芯片均有涉及到,管理,傻瓜式,poe(pse跟pd)均有涉及到,欢迎一起交流,鹅厂八三四七四三三五八!!!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 安防,交换机,光纤,以太网 发帖人:21cnm 发帖时间:2021-12-14 16:23:00
- 官方种草!以太网交换机常用的晶振盘点
- 随着网络技术的不断发展,我们的生活也发生着巨大的变化,平常我们所说的以太网到底是什么?今天,小扬给大家科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用。一、以太网到底是什么?以太网是全球使用最广泛的局域网技术,而已经被淘汰的拨号上网(专业说法:ADSL)、十年前左右的宽度上网/猫(专业说法:PPPOE)、现在的光纤上网/光猫(专业说法:EPON,还有一个是GPON)、以及平时所说的交换机(专业说法:以太网交换机),都属于广域网技术。由于以太网的强大,无线wifi技术也借鉴了以太网的思想,比如wifi中的mac地址,就是来自于以太网;还有wifi跟局域网一样,也是广播类型的网络。所以,无线中...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 以太网晶振 晶振 以太网交换机 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:21:00
- 华为CE8800系列交换机光模块搭配指南
- 在人工智能的迅速发展的今天,数据中心的流量与日俱增,数据、算法、算力成为AI发展的三大关键要素。2025年全球新增数据量将达到180ZB,远超过人类处理能力,95%的数据将依赖AI处理。为了提升AI算力,存储和计算性能已实现提速升级,然而传统以太网无法有效消除丢包(0.1%丢包将造成数据中心算力下降50%),成为算力提升的瓶颈。因此,华为推出CE8800系列交换机,它主要面向数据中心和高端园区使用,内置AI芯片,可对网络流量模型智能分析,使得网络0丢包。华为CE8800系列交换机可实现全网可靠,故障场景业务无感知,灵活编程网络设备,智能运维等功能,支持丰富数据中心特性和高性能的堆叠,帮助企业...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-10 17:24:00
- 深度剖析以太网交换机的类别及应用
- 以太网交换机作为目前使用最广泛的网络设备之一,在数据通信中占据的位置越来越重要,其发展对制造行业以及通信行业都有至关重要的意义。以太网交换机,从最早的二层交换机到现在的三层交换机和多业务交换机,功能越来越丰富;交换机承担的角色也越来越多,涵盖了路由器,防火墙,无线AC等。下面易天光通信给大家科普下以太网交换机的相关类别及其功能应用。从使用的转发芯片看,交换机分为ASIC型交换机和可编程交换机,ASIC型交换机具有高性能、低时延的优势,可编程交换机具有功能扩展灵活、开发周期短的优势。从使用场景看,各个通信厂家包括cisco,h3c和华为一般都把交换机分为园区交换机和数据中心交换机,园区交换机转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网交换机 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 10:42:00
- HP5900AFJC772A交换机的光模块解决方案
- HP5900AFJC772A交换机也叫HP5900AF-48XG-4QSFP+交换机,有48个1G/10GSFP+端口和4个QSFP+端口(如下图),能够支持40G的上行链路或16个额外的10G端口。HP5900AFJC772A交换机不仅是大型企业数据中心服务器接入层的理想解决方案,还能用于中型企业数据中心的核心层。易天供应本文提到的所有光模块及高速线缆,我们的产品都经过真机测试,完美兼容各大主流品牌交换机,而且价格实惠。通过大家的不断努力赢得了更多的市场份额和未来发展前景,希望我们的兢兢业业认认真真能赢得更多客户的认可和肯定!
- 所属专栏: 技术交流 标签: HP光模块,交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-18 09:41:00
- 易天新引进40G交换机验证设备之Aruba3810交换机
- 变化是市场永远不变的规律,只有不断求变,才能不断顺应市场环境,企业才能在这个动态变化的过程中胜出。在这个飞速发展的时代,易天光通信又引进新的40G交换机,不断改变与创造,依然是为了确保光模块的兼容性。下面易天光通信将给您介绍Aruba3810交换机与光模块的搭配使用方案。Aruba3810交换机系列是面向企业、中小型企业和分支机构办事处网络的行业领先的移动园区访问解决方案。Aruba3810为高性能的IEEE802.11ac网络设备提供了HPE智能速率multi-gigabit端口,为您的未来网络做好准备。使用模块化10GbE和40GbE上行链路使部署和回程容量达到最佳状况。新特性◆功能强大...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G交换机 Aruba交换机 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-21 16:54:00
- 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
- 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
- 分享核心光纤交换机端口的级联教程
- 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。 无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤交换机 光纤模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
- 光纤跳线与光模块交换机应用方案
- 光纤跳线根据不同的传输介质可分为普通硅为基础的单模,多模跳线,以及其他如塑料光纤跳线的传输介质,如连接器的结构可分为:功能界别跳线,立法ST跳线,SC跳线,跳线,MTRJjumpers,MPO的跳线,穆跳线,SMA跳线,FDDI的,跳线,E2000系列跳线,DIN4跳线,D4跳线和sovarious形式。比较常见的『光纤跳线』也可以分为intothe的FC-FC,FC-SC,FC-LC,FC-ST,SC-SC,SC-ST。单模光纤:光纤跳线用黄色接头和保护套蓝色更长的传输距离。多模光纤:一般光纤跳线用橙色和一些灰色配件特征(1)插入损耗低(2)和重复性好(3)回波损耗(4)互插性能(5)良好...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 光纤跳线 交换机 以太网 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-16 16:27:00
- 教大家查看华为交换机端口状态的方法以及命令
- 华为交换机怎么打开端口?登录进交换机,进入系统视图,命令为:system-view。2、进入以太网端口视图,命令格式:interfaceinterface-typeinterface-number。华为交换机查看端口状态的方法1>将交换机开机,电脑连接后,进入用户模式;2>输入“enable"或”en“,进入特权模式;3>在特权模式下,输入”showinterfacef0/1“或”showintf0/1“,可查看f0/1接口的信息;4>在接口信息中相关信息较多,包括接口是否启用(upordown),该接口的MAC地址,该接口是全双工还是半双工(Full-duplexo...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-14 09:25:00
返回